This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:表135中的造图电源22mA。 电源特性

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588588/dp83822if-magunetic-supply-22ma-on-table-135-power-supply-characteristics

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?

  数据表P93 表135上的Magunetic电源为22mA。 "电源特性"    数据表P88中指示总电流 的电流图31。 "TPI网络电路"?
如果温度为85°C,电流会增加吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    是的,表中的磁性电源是指外部端接电阻器和电源的中心抽头消耗的电流。
    测得的电流为额定电流。 是的,此电流将在温度下升高。

    此致,
    罗斯