This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:硬件引导配置

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588712/dp83822if-hardware-bootstrap-configurations

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万?

以防万一,我们希望您确认硬件引导配置。
数据表显示如下:
'这些引脚的值在通电和/或硬件重置时通过PHY重置控制寄存器(PHYRCR,地址0x001F)中的重置引脚或位[15]采样。'

仅在通电和/或硬件重置时,这些值是否被采样?
因此,在通电或硬件重置后,是否可以 使用MDIO/MDC配置功能引脚?
我们猜它用于 不 带MDIO/MDC的硬件配置。
我们的认可是否正确?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    您的理解是正确的。 硬件引导带用于帮助消除MDIO/MDC访问需求。 如果您不想使用引导带,则可以在通电/重置后通过MDIO/MDC配置PHY。

    但是,在硬件中执行引导的优点(除了不需要软件配置)是PHY能够在通电/重置后立即运行。 如果未使用引导带,PHY可能不会按您希望的方式运行,直到SW执行为止。

    此致,
    罗斯