This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:是否可以获得HD3SS215的眼部数据?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587789/hd3ss215-can-i-get-a-eyepattern-data-of-hd3ss215

部件号:HD3SS215
主题: TS3DV642中讨论的其他部件

您好,专家。

我的客户请求获取HD3SS215的数据。

我可以获得这些数据吗?

祝您一切顺利。

Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takakura,

    HD3SS215是一款无源交换机,它具有一个小的Ron和Loss参数,您可以在数据表中查看。

    输出信号将跟随输入信号,HD3SS215的行为方式类似于电线。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Exceppart

    感谢您的快速响应。

    我理解你的解释。
    但是,TS3DV642是类似的产品,但TS3DV642的数据表具有观察数据。
    有何区别?
    如果你有类似的数据,请告诉我。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koki,

    我们没有类似的数据,您是否有可以请求它的TI FAE?

    此致