This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232充油泵盖值,当VCC为3.3V时

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589109/max3232-max3232-charge-pump-cap-value-when-vcc-is-3-3v

部件号:MAX3232

在MAX3232 C1,C2,C3,C4的数据表中,当VCC为3.3V时,值为0.1uF。

当VCC为3.3V时,我们是否可以使用C1,C2,C3和C4的0.33uF?

我们 希望 用MAX3232直接替换竞争对手的vevice。但上限值不同。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Philip:

    我不知道任何与较大电容器值相关的问题,尤其是在如此小的范围内(0.1 UF至0.33 UF)。 充电瓶盖可能需要稍长的时间。 您应确保VCC去耦电容至少与C1一样大,以最大限度地减少充油泵产生的纹波。

    使用的是哪种竞争对手的设备? 我很好奇,因为我通常认为0.1 UF是其他引脚到引脚兼容解决方案的默认推荐。

    此致,
    最大