This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP141RLJEVM:DP测试失败问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588739/dp141rljevm-dp-test-fail-issue

部件号:DP141RLJEVM
主题中讨论的其他部件: TUSB546-DCI

尊敬的先生  

我们的测试结构如下  

DP源=> 5 m 电缆=> DP141EVM => 5 m 电缆=> Agilent W2641B

使用EVM默认设置,但结果为FAIL,测试报告如下所示  

请帮助确认  

e2e.ti.com/.../DP141RLJEVM_2D00_2017.0321万.pdf

1.我们测试了DP141EVM,但DP141 EVM默认设置有许多测试失败,测试报告作为附件

您是否有DP1.2b测试报告?

(测试环境是5 m 电缆到DP141EVM到5 m 电缆),PS8460EVM通过了所有测试  

2.我们发现DP141 EVM上没有电阻器

您是否有针对不同电缆状况的建议设置指南? 或电缆应用说明?

3,大输入摆动是什么意思?

这是否意味着如果使用DP141进行大输入摆幅,则需要设置-6dB的直流增益?

 

 4.兼容性测试结果(红色单词表示无法显示输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    对于1.2 ,我们推荐使用DP130,对于1.3 ,我们1.4 推荐使用TUSB546-DCI。

    对于DP130,能否检查DP100的DPCD寄存器是否具有正确的配置? 数据速率,VOD和PE?

    DP141是一种线性转驱动器,它不控制DE,VOD或数据速率,它将重新传输输入信号并增加一些增益。

    DP141的表3提到EQ_DC_GAIN=0表示输入摆幅较大,EQ_DC_GAIN=1表示输入摆幅较小。

    如果输入摆动大于600mVpp,则需要衰减(-6dB)

    请联系您的TI FAE,在HelpMe平台上升级此问题。

    此致