This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TPS6.5982万:TPS6.5982万 PD短保护行为

Guru**** 2468470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589001/rtos-tps65982-tps65982-pd-short-protection-behavior

部件号:TPS6.5982万

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

我有一个关于TPS6.5982万 PD短保护行为的问题。

 当VBUS在TPS6.5982万处对地短路时

问题1. 是否有保护 行为?

问题2. 同问题1一样,如果是, 什么是触发保护条件?

问题3. 如果TPS6.5982万处于保护状态,如何恢复正常状态?

问题4: 如果我们无法将TPS6.5982万从受保护状态修改为 正常状态。 原因是什么?

感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    1. VBUS与GND短路时,TPS6.5982万将在VBUS上触发OCP事件,并断开Type-C端口。

    2.当VBUS对地短路时,由于PD控制器检测到的电流峰值,端口将在大约30US后断开。 下图突出显示了此行为:

    3.端口上发生重置事件后,PD控制器将尝试重新协商PD合同。 如果短路被清除,它将继续正常操作。 如果短路仍然存在,则在执行硬复位之前,它将重复相同的行为,并执行一定次数的循环。

    4.一旦清除短路,TPS6.5982万将返回正常状态。 关闭设备电源后再打开将始终清除这些标志。

    谢谢!

    Eric