This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD70:SN65HVD70作为全双工RS485接口,电池供电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD70, SN65HVD37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588455/sn65hvd70-sn65hvd70-as-full-duplex-rs485-interface-battery-powered

部件号:SN65HVD70
主题中讨论的其它部件: SN65HVD37

我有一个电池供电的应用程序,需要提供全双工RS485。

1.系统的电量应低于电池供电的电量

2.3.3V VDD电源

3. 全双工RS485

长度:最长2米

5.最终应用:电子车辆。 因此,应能免受噪音的影响。

编辑:
6.只有一个主控制器和一个从控制器。 通信速度默认值9600,8N1。 最大值可达11.52万。

基于这些,我认为 SN65HVD70可以正常工作。 但如果有更好的解决办法,我愿意提出建议。

SN65HVD70

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好,

    我发现了功耗稍低的类似部件SN65HVD37。 另一个可以省电的方法是移除终端。 由于您的工作距离较短且速率较低,因此如果您真的想节省额外的电量,可以移除终端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    我有一个检查其适用性的工具。
    我已向您发送朋友请求。 请接受,我将与您共享该电路。