This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:连接DS90UB927Q-Q1

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421, DS92LV0422, DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586817/ds92lv0422-connect-ds90ub927q-q1

部件号:DS92LV0422
主题中讨论的其他部件:DS92LV0421,, DS90UB927Q-Q1

E2E成员,您好!

我们的客户符合DS92LV0421/2和DS90UB927/928的要求。
他们想要连接DS92LV0422和DS90UB927。

1. DS92LV0422是否可以连接DS90UB927Q-Q1?
2.是否有除MSB或LSB设置之外的特殊寄存器设置?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我可以从TI的本地FAE获得反馈。

    我们可以通过OpenLDI I/F将DS92LV0422连接到DS90UB927Q-Q1
    我们不需要寄存器或模式设置引脚的特殊设置。

    感谢TI FAE的帮助。

    此致,
    NAO