This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:I2C总线长度扩展

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588207/p82b96-i2c-bus-length-extension

部件号:P82B96
主题中讨论的其他部件: P82B715

您好,

我想使用两个P82B96缓冲芯片来扩展I2C总线。

<要求>
・I2C总线速度400kHz
・在400 MHz频段无线电设备和外部I2C设备之间
・Distance 10 m

P82B96是否支持此应用程序?

是否有其他推荐的设备?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Seishin:

    是的,此设备将支持您的应用程序。 表1显示了此设备可以运行的不同速度和距离。在25 m 电缆长度下,时钟速度为390 kHz,在3 m 下,速度为500 kHz。 10 m 略低于25 m 和3 m 之间的中间距离,应能支持400 kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Seishin:
    我们还有可能感兴趣的P82B715。 它们非常相似,但确实有一些差异。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt和Francis:

    非常感谢。

    此致,
    Seishin