主题中讨论的其他部件:Energia, CC3200, TCA9548A
我正在尝试将PCA9548A连接到我的RedBearLabs CC3200 wif-fi微型电脑,以便多路传输MPU6050。 我正在使用Energia对MCU进行编程。
MUX似乎不工作,即没有通信发生。 我尝试使用值为1k,2.2k,4.7K,8.2k,10k的上拉电阻器,甚至使用电位计来调整上拉值。 完全相同的电路可与Arduino Uno R3正常工作。
当我尝试在没有MUX的情况下将MPU6050直接连接到CC3200时,工作正常。 CC3200和PCA9548之间的连接似乎有问题。 我的电路类似于下面给出的电路。
是否存在兼容性问题? 我该怎么做才能使其正常工作?