This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:放置问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588114/tpd4e1u06-place-issue

部件号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他部件: Strike

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们正在调查以太网ESD解决方案,我们看到 了TPD4E1U06。

 有关TI文档(slva680)的布局说明,ESD是否靠近连接,对吗?

但对于英特尔和竞争对手的参考,它看起来接近收发器。

这会让我们困惑如何放置。 您能否与我们分享您的经验? 谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    最好的做法是使保护设备靠近连接器,因为这是故障的发生位置。

    您所展示的只是两个示意图,在其布局中,它们会将其放置在靠近连接器的位置。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Cameron,

    感谢您的回复,仍 有以下问题:

    1)     请告知我们正确的位置是case1或case2?  

    盒1:RJ45连接器-> ESD二极管-> LAN变压器->以太网IC

    CASE2:RJ45连接器-> LAN变压器-> ESD二极管->以太网IC

    2)     例如:TPD4E1U06 @case1,我们想知道如果PIN2 (GND)为浮动(无连接)的结果。

    我们应该将其GND引脚保留为NC,因为Hi-POT测试请求的原因是…。

    如果PIN2浮动,我们是否知道CL/CCROSS/CIO-目标 接地有任何变化? 其值是增加还是减少?

    如果离开PIN2 NC,ESD测试性能如何?

    或者,您建议我们将哪一部分用于案例1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您尝试保护LAN变压器,则使用案例1是正确的。

    我不理解让接地引脚保持浮动会如何保护任何东西。 此时,连接二极管的一端,另一端保持打开状态。 如果您有ESD电击,它只会为整个主板充电,因为它无法将其释放。

    此致,
    Cameron