请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UH928Q-Q1 大家好,
客户正在使用 DS90UB925Q-Q1 和 DS90UH928Q-Q1。 输入信号是客户应用的LVCMOS。 客户
使用 DS90UB925Q-Q1,而不是927。
框图是输入信号>>DS90UB925Q-Q1>>DS90UH928Q-Q1>>LVDS
显示屏。 925的GPIO0引脚(25引脚)具有PWM波形。 PWM的频率为1kHz,占空比为50 %。
LVDS显示屏上的图像正常。 但928的GPIO0引脚(14引脚)始终为低电平。 低电平电压约为0伏。
寄存器配置如下:
925:
0x03 = 0x9A
0x12 = 0x04
0x0D = 0xA3
928:
0x22 = 0x04
0x1d = 0x25
925的示意图在附件中。 客户无法提供 928的示意图,因为 另一位客户设计 了928的示意图。
问题1: 在 这种情况下,DS90UB925Q-Q1和DS90UH928Q-Q1是否可以一起使用?
问题2:您能否检查 925的寄存器配置和 示意图?