This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:热插拔功能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586474/ds80pci810-hot-plug-function

部件号:DS80PCI810

大家好

您是否介意询问DS80PCI810?

我们想知道"自动接收器检测(热插拔)"功能
它是否与热插拔功能类似?
我们的客户希望使用 "热插拔"功能。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DS80PCI810已用于可热插拔的应用程序。  内置接收器检测电路可精确监控和控制PCI810接收器阻抗。  此功能允许系统在每次"新"插入后正确重新配置。  要重新触发此电路,必须在热交换事件期间循环PRSNT#输入。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李山

    非常感谢您的回复。

    我们还有一些其他问题。
    能否回复我们?

    <问题1>
    DS80PCI810没有PRSNT引脚。
    那么,它对应于PRSNT吗?(PWDN pin?)


    "PRSNT#输入必须在热交换事件期间循环"
    ->我们不能确切地理解。正如我们想象的那样,我们配置“高级” ,如果 默认情况下,当可以在内部操作时,我们会更改“低级别”?
    您能给我们建议吗?

    问题3>
    CML输入电压为-0.5V至VDD+0.5V。
     当我们将DS80PCI810与 交流耦合一起使用时, 我们猜测 实际的绝对最大额定值CML输入电压取决于交流耦合电容的击穿电压。
    我们的认可是否正确?

    感谢您的帮助。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李山

    很抱歉催促您,但是您能告诉我们回复吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    <问题1>
    DS80PCI810 没有PRSNT引脚。 DS80PCI810将引脚名称更改为PWDN。


    "PRSNT#输入必须在热交换事件期间循环"
    ->我们不能确切地理解。正如我们想象的那样,我们配置“高级” ,如果 默认情况下,当可以在内部操作时,我们会更改“低级别”?
    您能给我们建议吗?

    DS80PCI810上的PWDN输入必须保持在较低的位置才能正常工作。  如果使用DS80PCI810的PCI Express总线遇到"拆卸"事件,则应同时将PWDN引脚拉高。  当端点重新安装并且发生“热插入”事件时,系统应将PWDN输入的状态再次更改为“低”。  此"循环"或低-高-低序列将重新触发Rx检测电路,以便PCIe系统可以为新端点正确重新配置自身。

    问题3>
    CML输入电压为-0.5V至VDD+0.5V。
     当我们将DS80PCI810 与 交流耦合一起使用时, 我们猜测 实际的绝对最大额定值CML输入电压取决于交流耦合电容的击穿电压。
    我们的认可是否正确?

    通常,输入共模偏置为DS80PCI810的~ VDD。  输入上的交流耦合会阻止所连接输出的Tx共模电压。  正确,除非超过交流耦合的击穿电压且电容器出现故障,否则此输入共模电压将保持稳定。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李山

    非常感谢你的帮助。

    我们想确认关于<Question3>的一点。
    如果热插拔操作 在 输入(INX_X +/-)处使用交流耦合电容完成,则此设备对应于热插拔。
    所以,没有问题,对吗?

    此致,

    松本博塔