Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810
大家好
您是否介意询问DS80PCI810?
我们想知道"自动接收器检测(热插拔)"功能
它是否与热插拔功能类似?
我们的客户希望使用 "热插拔"功能。
此致,
松本博塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810
大家好
您是否介意询问DS80PCI810?
我们想知道"自动接收器检测(热插拔)"功能
它是否与热插拔功能类似?
我们的客户希望使用 "热插拔"功能。
此致,
松本博塔
李山
非常感谢您的回复。
我们还有一些其他问题。
能否回复我们?
<问题1>
DS80PCI810没有PRSNT引脚。
那么,它对应于PRSNT吗?(PWDN pin?)
。
"PRSNT#输入必须在热交换事件期间循环"
->我们不能确切地理解。正如我们想象的那样,我们配置“高级” ,如果 默认情况下,当可以在内部操作时,我们会更改“低级别”?
您能给我们建议吗?
问题3>
CML输入电压为-0.5V至VDD+0.5V。
当我们将DS80PCI810与 交流耦合一起使用时, 我们猜测 实际的绝对最大额定值CML输入电压取决于交流耦合电容的击穿电压。
我们的认可是否正确?
感谢您的帮助。
此致,
松本博塔
<问题1>
DS80PCI810 没有PRSNT引脚。 DS80PCI810将引脚名称更改为PWDN。
。
"PRSNT#输入必须在热交换事件期间循环"
->我们不能确切地理解。正如我们想象的那样,我们配置“高级” ,如果 默认情况下,当可以在内部操作时,我们会更改“低级别”?
您能给我们建议吗?
DS80PCI810上的PWDN输入必须保持在较低的位置才能正常工作。 如果使用DS80PCI810的PCI Express总线遇到"拆卸"事件,则应同时将PWDN引脚拉高。 当端点重新安装并且发生“热插入”事件时,系统应将PWDN输入的状态再次更改为“低”。 此"循环"或低-高-低序列将重新触发Rx检测电路,以便PCIe系统可以为新端点正确重新配置自身。
问题3>
CML输入电压为-0.5V至VDD+0.5V。
当我们将DS80PCI810 与 交流耦合一起使用时, 我们猜测 实际的绝对最大额定值CML输入电压取决于交流耦合电容的击穿电压。
我们的认可是否正确?
通常,输入共模偏置为DS80PCI810的~ VDD。 输入上的交流耦合会阻止所连接输出的Tx共模电压。 正确,除非超过交流耦合的击穿电压且电容器出现故障,否则此输入共模电压将保持稳定。
此致,
李