请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.574万A 您好,先生,
目前,我的客户通过TPS2.574万A和MacBook测试PD CC功能。
1.图示如下。 请问CC电压电平和行为是否正确? 谢谢。
2.由于客户反馈给我的CC线路电压需要满足1.67 -1.7伏,因此某些器件看起来只有0.7~1伏。 这是TPS2.574万A错误?
答 客户测试TPS2.574万A使用Mac book pro 13将Apple库存电缆/ google c连接到c
B. 我们验证TPS2.574万A将无源电缆连接到Mac book pro 13