This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:写入16位寄存器地址而不是8位寄存器地址

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587172/ds90ub934-q1-writing-a-16bit-register-address-instead-of-a-8bit-register-address

部件号:DS90UB934-Q1

尊敬的先生:

我们正在使用间接设备来配置解串器。 设备仅以16位发出register_address。 (无法配置为发出8位寄存器地址)

是否可以使deser支持接收16位(而不是8位)作为寄存器地址? 位

例如,.事务的写操作如下:

SlaveAddr+Write,RegAddrMsb,RegAddrlsb,Data1,Data2, ... ,Datan。      (16位寄存器地址)

而不是:

SlaveAddr+Write,RegAddr,Data1,Data2,... ,Datan。                      (8位寄存器地址)

此反序列化器设备是否支持第一种方式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahmed,
    只要遵循I2C协议,934就应该起作用,它将把RedAddrlsb视为数据。 因此,RegAddrMsb将是设备地址,而RegAddrlsb将是您所显示示例中的第一个数据包。