This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:此部件能否区分PD充电器和非PD充电器?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588162/tusb320hai-can-this-part-distinguish-pd-charger-and-non-pd-charger

部件号:TUSB320HAI

大家好,

我们需要注册以显示适配器是否支持PD。

TUSB320HAI能否区分PD充电器和非PD充电器?

0x08 bit0 Active_Cable_Detection能否满足此要求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

       遗憾的是,TUSB320HAI不能检测任何PD通信,此设备仅支持基本C型电流广告/检测,这是USB标准1.5A和3A。 以及检测音频和调试附件。

    此致,

    迭戈。