This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用HDMI发射器的Survey MIPI/DSI Reveciver

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588244/survey-mipi-dsi-reveciver-with-hdmi-transmitter

主题中讨论的其他部件:SN65DSI84

大家好,

请问TI可以比较ADV7535器件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高曹先生,

    我们没有单芯片解决方案可从DSI转换为HDMI。
    您可以尝试三芯片解决方案,从DSI转换为LVDS,从LVDS转换为RGB,从RGB转换为HDMI。
    查看此帖子,了解可能的LVDS至HDMI解决方案: e2e.ti.com/.../24.5963万
    SN65DSI84是DSI至LVDS桥接器。

    此致