This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402和DS80PCI102热插拔功能

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, DS80PCI810, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587945/ds80pci402-ds80pci402-and-ds80pci102-hot-plug-function

部件号:DS80PCI402
主题中讨论的其他部件: DS80PCI810DS80PCI102

大家好

您是否介意询问 DS80PCI402和DS89PCI102?

我们想知道"自动接收器检测(热插拔)"功能
 这些设备的 "热插拔"功能是否与DS80PCI810相同?
我们的认可是否正确?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    DS80PCI402和DS80PCI102使用相同的PRSNT#输入来帮助在将端点交换回PCIe系统后重新配置系统。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李山

    感谢您的回复!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔