This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:EVM连接器放大器额定值

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588081/tps2511-evm-connector-amp-rating

部件号:TPS2511

大家好,

我注意到TPS2511 EVM上的连接器为 29.2303万-4,其额定电 流为1安培/触点。 在2A下测试设备时,这似乎会造成问题。 您能否解释为什么连接器的额定电流仅为1A,而设备可提供2A?

是否存在损坏接头的风险?

此致,

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    问得很好。 我不会担心在2A时使用EVM,但对于新设计(或客户设计),值得与连接器供应商联系,并确认在1A以上的操作。