This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK111:VDD_IO = 2.5V时的振荡器电压

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587382/tlk111-oscillator-voltage-when-vdd_io-2-5v

部件号:TLK111

您好,

我的设计使用+2.5V用于VDD_IO。 数据表第9节中的电气规格未以任何特定方式提及XI输入。 但是,7.2 1部分指出:“振荡器的振幅应该是3.3V的额定电压。”

驱动XI输入的振荡器应使用什么电源电压? 是否可以使用2.5V振荡器?

提前感谢!

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugene,

    XI参考时钟的额定电压需要为3.3V。 不建议使用2.5V。 在VDD_IO上使用2.5V时,时钟上可以有3.3V电压。

    此致,
    Aniruddha