This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TUSB3410:TUSB3410支持操作系统列表

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587076/rtos-tusb3410-tusb3410-supporting-os-list

部件号:TUSB3410

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

据我所知 ,TUSB3410不需要操作系统驱动程序。

是否有操作系统支持列表? 如果是,您可以帮助与我分享吗?  

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    是的,TUSB3410需要驱动程序才能工作,

    TI拥有并支持Win7,Win8,8.1 和Win10的驱动程序,该驱动程序位于设备网页 www.ti.com/.../TUSB3410上

    对于Linux环境,默认情况下包括TUSB3410驱动程序,因为内核2.6 已开发该驱动程序,Linux社区支持该驱动程序。

    此致,
    Roberto。