This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:用于EyeScan工具的DP159RGZEVM上的EEPROM内容

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410, DP159RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587957/tusb3410-eeprom-content-on-dp159rgzevm-for-eyescan-tool

部件号:TUSB3410
在“线程”中讨论的其他部件:SN65DP159,, DP159RGZEVM

您好,

我们正在为SN65DP159制作定制开发板,并希望同时使用EyeScan工具。

原理图非常相似,TUSB3410的部分相同。

是否可以获取在 DP159RGZEVM上设置TUSB3410的EEPROM内容?

如果没有,您能告诉我如何配置 TUSB3410吗?

此致,

V. Svoboda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V. Svoboda您好!

    请发送电子邮件至joel.jimenez@ti.com,我们将提供详细信息。

    此致,
    Joel