This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:LOS报警假触发器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586684/tlk6002-los-alarm-false-trigger

部件号:TLK6002

大家好,

我的客户在使用TLK6002时遇到一个奇怪的问题。

每次他们想要更改TLK6002数据速率时,都会重新配置芯片。 大多数时候,操作正常。 但是,在极低的几率(100次中的~1次)中,芯片0x5 reg将在重新配置后报告0x6125,这表示LOS和未同步。  继续读取0x5,仍然是相同的值。 如果再次重新配置TLK6002,问题将消失。

我们已检查在配置过程中写入的值,它们都是正确的。

输入信号的幅度也可以为1.8V diffpk-pk。

我们还在配置后重置了数据路径,但没有使用。

您是否知道可能是什么原因?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    设置新配置后,您是否正在执行"数据路径重置"?

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线程通过Helpme处理。