请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我从asktexas@ti.com收到了电子邮件,我应该在e2e论坛上发布此问题,以便多人可以帮助解决此问题。
我们有一位客户拥有电池供电的跟踪设备(GPS +运动)。 此设备将其跟踪信息存储在板载,不可拆卸(内部)的micro-SD卡上。 此跟踪设备还具有一个迷你USB端口。
需要使用跟踪设备上的mini-USB端口读取这些跟踪器。 当前跟踪器在跟踪设备内的SD卡上下载文件的速度非常慢。 此低速率是由USB端口和micro-SD卡之间的微控制器引起的。 速度现在为几千字节/秒 数据现在从SD传输到MCU到USB。
我们需要在不更改当前微控制器的情况下提高此下载速度。
基本上,当我们从SD卡下载文件时,我们需要绕过微控制器造成的瓶颈。 我们希望通过新设计实现2.0 的速度。
我能在网上快速找到的是Maxim Integrated的一个过时部件。 https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/MAX1.45万.html/tb_tab0
我不确定该部件是否能解决问题,但它显示了我们需要的解决方案。
德州仪器(TI)是否有解决此问题的解决方案? 或者有人可以帮助我朝着正确的方向前进吗?
此致,
Marc