This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:OE能否与VCCB绑定?

Guru**** 2948600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587882/tca9406-oe-can-tied-to-vccb

部件号:TCA9406

您好,先生:  

很抱歉打扰你。

我的应用程序是VccA 1.8V和VccB 3.3 ,OE绑定到VCCB

我们的原理图上是否存在任何风险??

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng您好!

    您应该将OE连接到Vcca。  是否有其他原因要这样做?

    Francis Houde