This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:EN/SMB引脚上的共享上拉电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS125MB203, DS125BR401A, DS125BR800, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587125/ds250df810-shared-pull-up-resistor-on-en-smb-pin

部件号:DS250DF810
主题中讨论的其他部件: DS125MB203DS125BR401ADS125BR800DS280DF810

您好,

我们希望在EN/SMB引脚 上的芯片之间共享一个上拉电阻器,如下所示,采用两种组合。  请建议我们应使用哪个电阻值。

  • 组合1:DS250DF810+DS250DF810 (上拉至2.5V)
  • 组合2:DS125BR800+DS125MB203+DS125MB203+DS125MB203+DS125MB203+DS125BR401A+DS125BR401A (可上拉至3.3V)

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    单个设备的正常上拉电阻为1000欧姆。  如果两个输入 连接在一起,则上拉电阻值 除以2。

    对于以上组合1: 2个DS280DF810的ENSMB引脚=使用单个500欧姆电阻器   

    对于以上组合2:有7个单独的设备。  如果每个器件的ENSMB引脚连接在一起,则上拉电阻值应为1000/7或约为142欧姆。  任何小于150欧姆的值都可以正常工作。

    注:我不会尝试将组合1和2与所有器件的一个电阻器结合使用。  不同的电源轨将使ENSMB电平难以确定,因为两个电源都在上升。

    此致,