This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26LS31C和AM26C31I的主要区别是什么??

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588001/am26c31-what-is-the-major-difference-btw-am26ls31c-and-am26c31i

部件号:AM26C31
主题中讨论的其他部件: AM26LS31C

大家好,

客户最初使用AM26LS31C,但由于用户遇到一些通信故障,因此他们转至AM26C31I,问题似乎已解决。 因此,客户想知道它们之间的主要区别是什么? 在电路设计过程中,使用其中任何一种时,他们需要注意哪些特殊事项?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    这两个设备的性能应该非常相似-不清楚为什么一个设备会导致问题,而另一个设备不会导致问题。 您能否提供更多有关通信故障的含义的信息? 他们是否能够观察收发器设备的单端和差分输入/输出,以将问题隔离到IC?

    此致,
    最大