This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:关于XIO2001应用程序问题

Guru**** 2952370 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586990/xio2001-about-xio2001-application-question

部件号:XIO2001

尊敬的先生:

目前,我们的客户使用XIO2001应用程序的四个PCI插槽。但有些问题需要您的帮助。
有时,测试XIO2001会出现RTL8139C LAN卡的设备未知,或在启动时显示以下消息。

1.我可以知道Skylake-U平台需要升级适用于XIO2001的固件吗?
2.我可以知道XIO2001需要为BIOS进行设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    XIO2001不需要任何固件或特殊驱动程序,它在标准PCI至PCI桥接驱动程序下工作,该驱动程序已包含在所有Windows和Linux操作系统中

    不同的PCI卡是否出现问题?
    您是否可以共享该原理图以供查看?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢你的帮助。
    能否为我提供您的邮件地址? 我可以为您发送示意图。

    此致
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    elias.villegas@ti.com