请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 大家好,
能否告诉我IRQ在睡眠和空闲模式下的行为? 我的客户想知道IRQ是否也 是在这些模式下进行的。
他们计划将"高压警告"事件分配给IRQ1,以便轻松检查EC上的Vbus电平,他们希望该功能在这些模式下也能正常工作,不会有任何延迟。
如果在这些模式下有任何延迟,您能否告诉我预计会有多长时间的延迟?
此致,
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
能否告诉我IRQ在睡眠和空闲模式下的行为? 我的客户想知道IRQ是否也 是在这些模式下进行的。
他们计划将"高压警告"事件分配给IRQ1,以便轻松检查EC上的Vbus电平,他们希望该功能在这些模式下也能正常工作,不会有任何延迟。
如果在这些模式下有任何延迟,您能否告诉我预计会有多长时间的延迟?
此致,
Takashi Onawa
你好,Eric San,
感谢您对此问题的及时回复。
但我有点困惑,因为数据表如下所示。
5.4 .3.2 从睡眠模式退出(电源转换02–PT02)
退出休眠状态始终处于活动状态。 由于以下事件而导致退出睡眠:
•任何重置事件
•I 2C总线活动
•任何启用的中断事件(I2C中断请求,主管事件,CC连接或分离事件等)
根据上面的句子,似乎有些事件会使TPS6.5982万唤醒。
您能否详细告诉我"I2C中断请求"和"主管事件"的含义?
此致,
Takashi Onawa