This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S010:是否可用于U3 Siganl?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587889/tpd4s010-could-used-on-u3-siganl

部件号:TPD4S010
主题中讨论的其他部件:TPD4E05U06

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们在U3上使用4S010,但4S010不支持U3,对吗??

但项目已经是MP,我们想 知道我们的U3端口是否存在任何风险?? 数据丢失或??

感谢您的回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此设备可用于3.0 的各种设备,但由于其I/O电容较低,TPD4E05U06设备更适合使用

    此致,
    Cameron