This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:在数据表第10页中,TX_EN/TX_CTRL引脚类型为typo引脚功能

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587068/dp83867ir-tx_en-tx_ctrl-pin-type-is-typo-in-the-datasheet-page10-pin-functions

部件号:DP8.3867万IR

大家好,

我的客户在数据表中发现了一个拼写错误,并要求在下一个版本中更正拼写错误。

出现以下拼写错误。

・数据表第10页 引脚函数TX_EN/TX_CTRL引脚类型:

  错误 : O,PD

  正确答案   :  I,PD
  
请在下一版本中更正此打字错误。

谢谢你。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fumio:

    感谢您的支持。 它已被标记为下一次修订更新。

    此致,
    Aniruddha