This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:EN6100-4-5保护方法

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586859/max3243-en6100-4-5-protection-method

部件号:MAX3243

您好,

我将询问MAX3243IPWR ESD措施。

至于问题,
1.之间的最大允许电压(耐受电压)是多少
MAX3243IPWR的输入端子(RIN)和电源(Vcc或GND),
  输入端子(Rin)和输出端子(DOUT)之间,和
  输出端子(DOUT)和电源(Vcc或GND)之间?

2.电涌测试的推荐保护方法是什么
  输入端子和输出端子(Rin端子和DOUT端子)之间?

问题的背景,
在EMC浪涌抗扰性测试(EN 6100-4-5)中,将执行一项测试,以对上述问题部分应用脉冲。

<脉冲电压规格>
电压值 :500 V
当前:12.5  A
上升时间 :1.2 μs
 μs时间:50平方米

*在+方向和-方向应用上述规格的脉冲。
要将电压级别保护到哪个级别,必须使用上面的问题答案内容。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自助餐厅,

    允许的最大电压为:
    Rin与电源之间:-25V至30V;
    Rin至DOUT之间:-38V至38V;
    DOUT至电源之间:-13V至18V。

    通常的做法是将TVS二极管从Rin或DOUT放到GND以进行浪涌保护,例如SMDJ15CA。 但我不太确定您所说的Rin和DOUT之间的测试是什么意思。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答
    考虑连接电视。

    此致,