This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:询问RS485 SN65HVD82总线供电硬件设计和速度建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82, SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586887/sn65hvd82-asking-for-the-rs485-sn65hvd82-power-over-bus-hw-design-and-speed-recommendation

部件号:SN65HVD82
主题中讨论的其他部件: TPS5.3319万SN65HVD96

大家好,
客户正在评估RS485总线供电的SN65HVD82解决方案。  (www.ti.com/.../tida-0.0527万)
现在客户在电路上使用了10U和1mH。 电源是来自直流电源的12伏电压。 TPS5.3319万输入电压连接到右侧。
请参阅底部的结构图。 客户测试3MHz和5MHz的波特率。 3MHz不稳定。


客户对硬件设计有疑问。您能否帮助解决以下问题?
1.总线上推荐的波特率是多少以确保稳定性? 1MHz,3MHz或5MHz?
2.此设计的推荐电感器和电容值是多少?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    我看到的一个问题是SN65HVD82的额定数据速率或最大数据速率为0.25Mpbs,因此不应传输信号。   SN65HVD96可处理高达5Mbps的数据速率。 此外,TPS5.3319万如何安装在此电路中? 它是在供电还是供电?  

     

    1.由串联电容和一半端接电阻创建的单极高通滤波器确定的波特率。 电极越高,获得切断的频率越低。 所以频率越高越好。

    2.电感器值应高,以便将其视为数据信号的高阻抗路径(XL=jωL。 您还需要确保您的电感器具有足够高的额定电流,以满足您所需的功率。

    电容器值由 信号的波特率确定。 您的客户需要选择 一个电容器,使高通滤波器切断频率通过数据,并阻塞线路上的直流组件。 同时确保串联盖的直流额定值高于施加到总线的12伏。

    应用手册中需要确保的另一个主题是数据编码方案中需要很少的DC组件。 应用程序便笺建议使用曼彻斯特编码方案或类似的方案。

    此致,

    Daniel Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    谢谢。 您是否具有推荐的电感器电流帽值? 还是最大电容和最大电感器值?
    TPS5.3319万正在通电。
    您能告诉我您指的是哪个应用程序便笺吗?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    对于此设计,我们没有任何特定的电感器或电容器值。 所有这些值都取决于工作频率,直流总线电压和其他应用特定的参数。 话虽如此,这是此应用程序的理想案例。

    在理想电路中,这是A/B变速器线路的外观。 60 Ω 电阻器是由于两端都有120Ω Ω 端接电阻器的虚拟接地,电感器由于直流电压源看起来像接地对交流信号而接地。

    此滤波器的传输功能为   

    其中:

    L = L1 || L2 = 500 µH

    C = C1 = C2 = 10 µF

    R = R1 = R2 = 60 Ω  

    主要问题是您的通信频率远高于上图中'b'处的双波群极。 此极主要由电感器值控制  而'A'处的杆由确定  。 尝试更换电容器会移动两极,但由于方形根因子,电极'a'的移动速度比电极'b'快。 在3 MHz时,您应该可以正常工作。  

    您还需要记住的是电感器和电容器的额定电流和电压。 您不想超过最高额定值,这可能会永久损坏零件。

    此致,

    Daniel Noel