This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:通过EC I2C进行电流感应

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587629/tps65982-current-sensing-through-i2c-by-ec

部件号:TPS6.5982万

大家好,

您能告诉我如何使用来自EC的I2C读取PP_EXT的感应电流吗? 我的客户想知道这一点,以便持续监控EC上的价值。
如果您有任何文档,最好向客户解释一下。  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    I_PP_EXT可以使用ADC 4CC命令通过内部ADC读取。 请参阅《主机接口技术参考手册》的4.12 第1节,了解ADC功能: www.ti.com/.../slvuan1a.pdf
    要将ADC十进制值转换为以安培为单位的电流值,请使用固件用户指南中的公式(1): www.ti.com/.../slvuah7b.pdf
    请参阅TPS6.5982万数据表的TPS6.5982万和TPS6.5982万中的8.3 ,3.11 和8.3 ,3.12 部分以确保外部感应电阻器配置正确,可通过外部路径吸入或输出: www.ti.com/.../tps6.5982万.pdf

    谢谢!
    Eric