This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:当I2C_EN引脚为高电平时,关于引脚处理

Guru**** 2470370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587620/sn65dp159-about-pin-processing-when-i2c_en-pin-is-high

部件号:SN65DP159

大家好

我的客户询问了我关于 在I2C_EN引脚为高电压时SN65DP159RGZ的一些引脚处理。

1引脚:SAWP/POL
20引脚:PRE_SEL
36引脚:TX_TERM_CTL
40引脚:回转_CTL


我可以找到I2C_EN为低电平时引脚状态的解释,
但 当I2C_EN很高时我不知道。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-san,您好!

    当I2C_en=high时,这些引脚将不会使用,您可以让它们浮动。 当I2C_EN=LOW时,浮动仍是有效设置。

    请记住 ,当I2C_EN=HIGH时,不会自动选择Tx终结处理。

    此致