请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万E 您好,
我使用 DP8.3867万E phy。 我想使用SGMII接口与phy和Mac通信。 我在phy中启用了SGMII。 我读取寄存器0x0037,其值为0x0002。 这意味 着0 = SGMII自动协商过程未完成,但1 =已收到SGMII页面。 但我不理解,在phy界面中正确完成SGMII设置,反之亦然。 什么是"SGMII page has been received"? Fhy接口或Mac接口(交换机)或两者都有问题?
感谢你能抽出时间。
最好的富豪酒店
Seda Demirhan