第6.3 节(第11页)介绍了设备的推荐操作条件。
特别是1394b差分输出电压通常为700mV,
1394b共模输出电压通常为1.5V。
另外,1934b差动输入电压被指出为200mV (最小值)到800mV (最大值)。
后面的6.4 (表12)和6.5 部分介绍了电气特性,驱动器和电气特性,接收器
在6.4 中,在指定的测试条件下,差分输出电压为172mV (最小值)至265mV (最大值)。
在6.5 中,接收器输入阈值电压为+/-30mV。
1.对于Tx操作,6.3 部分中的700mV VOD水平相对于6.4 部分中记录的VOD水平代表什么? 设备输出中是否有任何可以参考的眼图图?
2.查看接收器中的电平,6.5 部分中输入阈值的电平相对于6.3 部分中记录的VID电平代表什么? 由于器件的阈值可能低至+/- 30mV,因此建议值200mV (最小值)是否仅用于确保工作余量?