This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:选择去耦电容器

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586811/ds90ub927q-q1-choose-decoupling-capacitors

部件号:DS90UB927Q-Q1

E2E成员,您好!

我们的客户正在考虑DS90UB927。
他们希望为CAPL12,CAPP12,CAPHS12和CAPLVD12选择去耦电容器。

您能否告知我们以下问题?

1. DS90UB927处的片上稳压器的最大输出电压是多少?
2.我们应该选择哪种额定电压电容器?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅EVM用户指南,包含完整的BOM (含组件): www.ti.com/.../snlu125.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Michael-San

    感谢您的反馈。
    我将告知我们的客户,您可以使用16V额定电压去耦电容器。

    如果你有什么想法,请回答我的另一个问题。
    e2e.ti.com/.../58.6817万
    感谢你的巨大帮助。

    此致,
    NAO