This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:此部件是否可以与PCIe配合使用?

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587048/ds110df111-could-this-part-be-made-to-work-with-pcie

部件号:DS110DF111
主题中讨论的其他部件:DS125BR111

我想知道我们是否提供了23.5 MHz REFCLK,而不是25 MHz,我们是否可以使此部件适用于2.5 ,5.0 和8.0Gt?

PPM寄存器值似乎可以工作,但我不确定VCO是否可以锁定在优化窗口之外。

如果某种数量的部分筛选得出相当高的百分比,我们可能会接受。

想法?

谢谢!
托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    抱歉。  此设备不能与PCIe一起使用。  它不知道该协议,不会正确进入或退出电气空闲状态。

    我建议您查看我们的DS125BR111线性均衡器。  它具有类似的引脚。

    此致,