您好,
我正在使用 和 TSC2017EVM 和 USB-MODEVM接口(TSC2017EVM-PDK)。 通常,USB接口应通过USB电缆连接到PC。
但是,我想让我的PC远离USB-MODEVM接口(20 m)。 我还需要2个模块进行电气隔离。 所以我想使用光纤和两个模块来将USB转换为光纤,并将光纤转换为USB。
您是否有建议/命令或设备?
谢谢!
Leila
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用 和 TSC2017EVM 和 USB-MODEVM接口(TSC2017EVM-PDK)。 通常,USB接口应通过USB电缆连接到PC。
但是,我想让我的PC远离USB-MODEVM接口(20 m)。 我还需要2个模块进行电气隔离。 所以我想使用光纤和两个模块来将USB转换为光纤,并将光纤转换为USB。
您是否有建议/命令或设备?
谢谢!
Leila
您好,Leila,
感谢您对TI产品的关注。 对于光纤接口,我建议您考虑使用VCSEL系统,因为其范围仅为20 m。 VCSEL -多模光纤系统是此应用的一种经济实惠的解决方案。
目标数据速率是多少? TI拥有广泛的光驱,限制放大器,TIA和各种数据速率的集成器件产品系列。
如果是5Gbps或10Gbps,并且使用VCSEL,我们支持10Gbit/s的VCSEL驱动程序ONET8501V (www.ti.com/.../ONET8501V )和ONET1191V (www.ti.com/.../ONET1191V)将是VCSEL驱动程序的理想选择。 对于限制放大器,ONET8501PB (www.ti.com/.../ONET8501PB) 和ONET1191P (www.ti.com/.../ONET1191P) 应该是最佳选择。
对于USB光驱和光驱USB接口,请检查我们的3.0 reb驱动器/均衡器TUSB522P (www.ti.com/.../TUSB522P)是否 符合您的需要。
谢谢!
SRI