This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB953-Q1。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586921/ds90ub954-q1-ds90ub953-q1

部件号:DS90UB954-Q1

您好~

是否可能低于SERDES计划?

DS90UB913 -> DS90UB954,是否正常?

然后,

DS90UB953 -> DS90UB914,这样可以吗?

让我提供您的反馈。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jin-Suk:

    是的,支持以下模式:

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~ Michael。 感谢您的反馈。

    我们是否有任何文件描述了这一点? 如果有任何图表或文档,请与我分享支持链。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jin-Suk:

    全面发布953/954之后,将在Web上提供完整的数据表,其中将提供有关反向兼容模式的更多详细信息。 基本上,您将95x器件置于较低时钟/数据模式,以分别匹配913/914的较低时钟/数据速度。

    此致,