This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:打开CAN堆栈

Guru**** 2925720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587192/tcan330-open-can-stack

部件号:TCAN330
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.803万

是否存在可用于Cortex-M3 MCU (Gecko) 以驱动TCAN330的开放式CAN堆栈? MCU没有内置于CAN接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hanno:

    Gecko不是TI产品,因此我无法回答这些问题。

    我可以告诉您,TI提供了许多CAN控制器,可用于替代Silabs器件。 我们的支持是巨大的,我们为客户提供CAN堆栈!

    TMS320F2.803万,我们提供了许多其他产品,但这是一个很好的起点。