This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964 YUV422 8位

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586611/ds90ub964-q1-ds90ub964-yuv422-8bit

部件号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生  

我看到DS90UB964可以设置为YUV模式  

但我在964数据表中看不到任何描述,

下面是DS90UH940, 我知道哪些寄存器可以在DS90UB964中编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    DS90UB964可在RAW12 HF,RAW12 LF和RAW10模式下运行。  在可用模式之间使用模式PIN选择。  使用RAW10_8bit_CTL字段(Register 0x7C)也启用RAW8支持。

    在其中一种RAW12模式下,使用RAW12_DT (Register 0x71)设置CSI数据类型。

    在RAW10模式下,使用RAW10_DT (Register 0x70)设置CSI数据类型。

    数据类型在MIPI CSI规范中给出。

    此致,

    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Davor

    感谢您的回复  

    但我想确定  

    在DS90UB964中,RAW10_8位= YUV422 8位???

    由于在DS90UH940中,RAW10,RAW8或YUV422_8的设置与上图不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    附件与我之前的帖子不符(现在请参阅下面的内容)。  它详细介绍了我在上一篇文章中列出的DS90UB964寄存器中需要设置的各种CSI数据类型和相应的数据类型代码。

    对于YUV422 8位,将RAW10_DT字段('964寄存器0x70)设置为0x1E,并相应调整RAW10_8bit_CTL字段('964寄存器0x7C)。