This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 HPD_HDB_SEL问题

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586449/tps65982-tps65982-hpd_hdb_sel-question

部件号:TPS6.5982万

大家好

          我的系统是C型坞站,我们需要延迟HPD。

我看到了HPD_HDB_SEL,如何通过 I2C修改HPD_HDB_SEL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    我们的固件不允许在TPS6.5982万上延迟HPD。 请参阅固件用户指南的图10-1和图10-2,查看TPS6.5982万如何处理HPD输入。 此信息可在以下文档的第31页中找到:
    www.ti.com/.../slvuah7b.pdf

    我可以知道为什么应用程序需要延迟HPD吗?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

                它不是TPS6598X问题,而是PS176问题(DP至HDMI),

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    我们不支持PS176,我建议您联系Parade了解该部件的功能。

    谢谢!
    Eric