This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:DS90UB934-Q1 12位100-MHz FPD链路III解串器批量写入

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586682/ds90ub934-q1-ds90ub934-q1-12-bit-100-mhz-fpd-link-iii-deserializer-bulk-writing

部件号:DS90UB934-Q1

尊敬的先生:  

是否可以将数据批量写入此设备的寄存器? 例如,我要写入数据,以便在一个I2C事务中注册0x02到0x09的地址。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmed,

    很遗憾,您不能在块中写入i2c。 设备中将自动增加i2c地址的唯一部分是在0xb0中执行间接寄存器写入时。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    实际上,我们曾尝试通过数据的突发向节能系统写入数据,结果成功了。 我们会读回数据,并适当地写入数据。

    我们正在将数据从地址0x02写入地址0x6f。

    如果我们采用这种方法,设备是否有任何限制?

    我们这样做是为了加快新交易所需的时间。