This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:SN65HVD231 CAN总线问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585723/sn65hvd231-sn65hvd231-can-bus-question

部件号:SN65HVD231

尊敬的先生:

我有一些问题,如下所示,您可以帮您检查一下,谢谢!

选择标准终止或分离终止的条件。

2.如果我们在CAN总线中有标准终端和分离终端,有什么问题吗?

3.如果我们的CAN总线有3.3V和5V电压,有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    1.溢出用于稳定总线的共模,方法是为分离终端方案之间的中心点提供Vcc/2直流电压,这有助于降低排放(有关更多信息,请参阅此链接:  )。 排放是由不匹配的CANH和CANL产生的共模噪声的测量,这会导致共模电压水平发生变化。 通过向共模提供额外的Vcc/2 DC以保持共模稳定,拆分有助于稳定此情况。

    2.不能,收发器在标准配置和拆分配置中看到的终端相同。

    3. NO,3.3V和5V CAN兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    你能告诉我Komfort和Beispiel有什么不同吗?

    是否兼容?

    所附文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../Can-Bus-Komfort-and-Beispiel.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    这类似于信号架构中的低速容错CAN。 这是您正在尝试设计的吗? 传统CAN和LSFT CAN互不兼容。