This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041外部组件查询

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586902/tusb4041i-tusb4041-external-components-inquiry

部件号:TUSB4041I

团队,

我对TUSB4041I有疑问

请告诉我一般需要OTP或EEPROM的用户案例

请确认,如果我使用带有默认值的基本USB集线器功能的TUSB4041I,则只需要外部晶振和RC组件即可正常运行

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    集线器可以在没有任何EEPROM或OTP配置的情况下完全工作。
    某些应用程序可能需要外部EEPROM或OTP编程,例如:如果要将下游端口设置为不可移除,则必须使用外部EEPROM或OTP。
    有关更多信息,请查看数据表中介绍的可通过EEPROM配置的寄存器。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias

    感谢您的快速响应

    已理解

    谢谢你