This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:数据表说明表6.5 Vcc operation 2.3 to 3.6

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586931/tca9548a-data-sheet-clarification-table-6-5-vcc-operation-2-3-to-3-6

部件号:TCA9548A
主题中讨论的其他部件:TCA9546A

大家好,您能提供建议

第5页表格顶部和第6页第一个表格顶部的文本'Vcc = 2.3V至3.6V是否为印刷错误? 提出这一问题的原因是,很难看出这一问题与两个表中的任何一个条目有何关系。 此外,非常相似的TCA9546A的数据表中也不存在该文本。

 

我们希望使用Vcc为1.8V的TCA9548A,我担心数据表中的上述文本意味着当Vcc低于2.3V时会出现一些不明显的限制。

 

非常感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajayt:
    我认为这可能是打字错误。 我必须返回并检查特征报告以进行验证。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajayt:
    这绝对是打字错误。 我已将其添加到数据表错误积压中,并将对其进行更改。 应为1.65V至5.5V。
    Francis Houde