请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK2501 主题中讨论的其他部件: TLK1501
大家好,
一位教授问:
我们正在设计一个带有发送和接收单元的单向光学数据接口。 为了使电路简单,我们在两个装置上都不使用任何微控制器,因此TLK2501的配置是通过将引脚永久拉至VCC或GND来完成的,例如,将TX_EN至VCC和TX_ER至GND用于“正常操作”。 根据数据表图6“初始化和同步状态图”,要在通电后进入“正常操作”状态,需要在通电后发送三个“空闲”或“1个有效数据”。 要发送空闲,必须将TX_EN更改为零,在我们的情况下,这是不可能的,因为我们将TX_EN连接到VCC,并将TX_ER连接到GND。 但数据表还指出,“1个有效数据”也没有问题。
因此,我的问题:
如果我们将TX_EN连接至VCC,并将TX_ER连接至GND,是否正常? 接收器如何与接收到的信号同步,即识别两个连续单词之间的边界? 由于我们只有单向数据传输,接收方无论如何都不能向发送方指明存在接收错误。 因此,我假设它可以自动重新同步,不需要空闲的字词? "
有人能帮我解决这些问题吗?
提前感谢您的参与。
Kaushuh